This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:直流/直流同步降压转换器 Vin-60V、Vout-15V、20A。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225353/tl494-dc-dc-synchronous-buck-converter-vin-60v-vout-15v-20a

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC27211

您好!

这是来自印度的 CLsaini。

我从事的是直流/直流降压转换器 Vin-60V、Vout-15V、20A。

我正在将 TL494用作 PWM 控制器。 我想使用 TL494制作同步降压转换器。 但人们却混淆了如何驱动下侧 MOSFET 和上侧 MOSFET。  

下面是 TL494 MOSFET 驱动器的电路、转换器的高侧和低侧以及电源部分。

请为我提供有关如何连接上侧和下侧 MOSFET 进行驱动的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 UCC27211高侧和低侧栅极驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    大家好。

    谢谢你的继电器,我会尝试你的建议。

    我有几个困惑,你能解决它们:

    1.您能确认我们可以在 TL494上制作同步降压转换器吗?

    2.我用 TL494做了一个同步降压转换器电路、其中高侧 MOSFET 不在切换、但是低侧 MOSFET 在切换、电路的输出端是3.5VDC、在输入电压为45VDC 时。 但我将分压器设置为14.5V、以获得输出14.5V。

    3.高侧和低侧 MOSFET 开关之间的死区时间为1us。

    4.您能否确认 两个 MOSFET 之间的最小和最大死区时间。

    谢谢

    克尔萨尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个 TL494的 PWM 输出、有180相移或同一相位。 但降压转换器在顶部和底部开关之间需要一个互补的 PWM。 实际上、我认为 TL494的两个输出无法驱动顶部和底部 FET。 您可以使用一个输出、然后选择具有单输入但具有两个输出的栅极驱动器。 两个输出是互补的。