This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 -需要了解 dv/dt 启动电路

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226151/lm5069-lm5069---need-to-understand-the-dv-dt-startup-circuit

器件型号:LM5069

您好!

我尝试使用 LM5069-2设计热插拔控制器电路、了解使用 大量输出电容时还需要启动电路。

我知道 FET 栅极处的外部 dVdt 启动电路会转移该充电电流的一部分、以降低启动 dV/dt 的速率、从而减小浪涌电流。

Q1:考虑此 dv/dt 启动电路时所需的最小输出电容是多少。

Q2:假设输出电容约为1500uF、如果我使用此电路启动电路、我看到栅极未完全放电、则在关断期间、它在电容器上具有大约2V 的电压。

我想对栅极完全放电(考虑建议值、Cdv/dt = 1uF)。

Q3:对于上述 Cout、我可以使用 RC 网络和与 C 并联的高值 R、以便可以快速对电容器放电吗?

谢谢。

库马尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    感谢您与我们联系  

    是否需要外部 dVdT 软电路取决于 Cout、Vin、FET SOA 等各种因素。 因此、我们建议使用设计计算器来验证何时必须使用 dVdT 软启动电路。 因此、即使在较低的 Cout 下、使用 DVDT 启动也没有危害。

    要对 cdv/dt 电容器完全放电、我们建议使用应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中定义的基于 PNP 的电路。

    不要仅在大型 cdv/dt 情况下使用 RC

    此致  

    拉克