主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、、 BQ27426、BQ27427
糟糕的 TI 问题!
我在项目中使用 BQ27421-G1A。 我需要获取黄金映像来获取正确的 Chem-ID 并在初始化过程中放置正确的校准值。 但是、bqStudio 的作用类似于垃圾。 我上周花了整整一周尝试运行自动校准、但当电池充满电时、它一直停留在"充电模式-立即连接充电器"上! 可以帮帮我吗? 为了使该过程成功运行、我还需要做些什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
糟糕的 TI 问题!
我在项目中使用 BQ27421-G1A。 我需要获取黄金映像来获取正确的 Chem-ID 并在初始化过程中放置正确的校准值。 但是、bqStudio 的作用类似于垃圾。 我上周花了整整一周尝试运行自动校准、但当电池充满电时、它一直停留在"充电模式-立即连接充电器"上! 可以帮帮我吗? 为了使该过程成功运行、我还需要做些什么?
您好、Shirish:
充电器可为电池充电至4200mV。 我尝试连接工作台电源并将电压增加到4300mV、但没有帮助。
如果我记住正确- FC 位自动设置、因此我无法控制它。 那么、我应该怎么做呢? 当我在该设置中使用 D 型电量监测计时、它可以工作、但不应该- D 型的充电电压为4400mV、但我的电池的最大充电电压为4200mV。 现在、我使用一个类型、它阻碍了该充电 过程。
您好、Shirich:
gpchem 不是 bqstudio 的较旧版本吗? 转到该网站、我可以找到 bqStudio 链接: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM#description。
我正在尝试通过这些流程来获取这些数据并检查电池的兼容性、但正如我所说、它在充电过程中卡住。 还是应该让它完全手动?
监测计需要配置为检测充电终止。 bqStudio 要求先完成此步骤、然后才能运行学习周期。 除了通过 GPC 检查化学物质的兼容性外、还请确保根据您的充电设置正确配置了电量监测计。 请参阅《快速入门指南》、了解如何配置收尾速率。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuah7
GPCCHEM 不依赖于 bqStudio。 您可以使用 bqStudio 来记录电流、电压和温度(使用 Register Log)、然后您可以按照 GPCCHEM 的用户指南中所述经历一个休息/充电/放电/休息周期。 这不是一个学习周期(但看起来相似)。 对于学习周期、您首先应 确保化学成分兼容、然后您必须配置监测计以检测充电终止、否则 bqStudio 学习周期状态机会卡在充电状态(这不是 GUI 的错误、而是用户错误)。
您好 Dominiki、
在自动学习周期之前、我进行更准确的电量监测计配置。
这需要一些时间、但我也有 GPCCHEM 工具提供的结果。 我接下来应该怎么做? 我想进行校准过程、因为 SOC 稳定性读数有一些大问题。
我在此输入 GPCCHEM 结果:
Chemistry ID selection tool, rev=2.54 Configuration used in present fit: ProcessingType = 2 NumCellSeries = 1 ElapsedTimeColumn=0 VoltageColumn = 2 CurrentColumn = 3 TemperatureColumn = 1 Best chemical ID : 1255 Best chemical ID max. deviation, % : 1.76 Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3% Chem ID max DOD error, % Max R deviation, ratio 1255 1.76 0.25 1857 1.91 0.44 105 1.97 0.59 1118 2.08 0.25 3230 2.17 0.18 1339 2.18 0.41 1189 2.26 0.26 1296 2.3 0.2 3547 2.35 0.2 533 2.36 0.14 1148 2.39 0.38 1297 2.45 0.36 1312 2.5 0.22 1188 2.5 0.59 1121 2.53 0.4 1178 2.56 0.25 2105 2.59 0.4 1271 2.6 0.44 1313 2.6 0.19 1559 2.61 0.77 2489 2.61 0.27 152 2.62 0.57 1288 2.66 0.25 354 2.68 0.42 1210 2.72 0.34 1139 2.73 0.39 3771 2.73 0.24 1347 2.78 0.21 1381 2.78 0.52 2032 2.84 0.98 2063 2.85 0.83 1167 2.88 0.29 3731 2.96 0.23 1143 3 0.19 Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge. Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx Device / Family #1 Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, % 354 bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2 2.68 3142 bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2 7.53 128 bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2 13.29 312 bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2 19.17 Best generic ID 354 Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family. Device / Family #2 Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, % 354 bq27621: (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2 2.68 1210 bq27621: (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2 2.72 1202 bq27621: (default) 4.2V LiCoO2 5.85 Best generic ID 354 Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family. Device / Family #3 Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, % 3230 bq27426: (default) 4.35V LiCoO2 2.17 1202 bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2 5.85 3142 bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2 7.53 Best generic ID 3230 Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.
此致、
巴托什
您好、Bartosz、
根据报告、bq27421-G1A 与该节电池不兼容
器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质 最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 2.68
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 7.53
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 13.29
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 19.17
最佳通用 ID 354
最大值 最佳通用 ID 的偏差在建议范围内。 请在您的器件配置或器件系列中选择此 ID。
您将需要使用 bq27411-G1C