This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:可以使用-5V 反相输出?

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, LM61480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226147/lm61480-q1--5v-inverting-output-possible

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61480

我正在研究如何使用配置为具有反相输出的 LM61480、 如 TI 应用手册 SNVA856B 中所述。

此组件在此配置下是否存在任何不能正常工作的问题?

输入电压=+24V

输出电压=-5V

Iout = 4A (从200mA 到4A 可变)

负载是一个 LED、将由+/-5V (另一个 LM61480生成的5V 电压轨)驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 LM61480-Q1器件用于特定应用应该没有问题。

    参考 SNVA856B 应用手册并假设以下条件(n = 85%、Δ= Iout 的30%)、计算出的满载条件下的 IPEAK 和 Ivalley 分别为5.6A 和4.4A。

    计算电感器电流的峰值和谷值低于 LM61480-Q1的高侧和低侧电流限制、因此此应用应该可以正常工作。  

    此致、

    吉米