This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:低温降至-10度将使外壳电压从3.4V 跳至0V

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221571/bq27z561-r2-low-temp-drop-to--10-degrees-will-case-volage-jump-from-3-4v-to-0v

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRB

尊敬的

    使用 BQ27Z561-R2时、我们在两个项目上都遇到了相同的问题。 室温没有跳、但是温度-10度时跳变比较严重、参数如何变化是个问题

在正常温度下、可将0ve2e.ti.com/.../JKVS_2D00_20230421.gg.csve2e.ti.com/.../JKVS-20230428.rar 放电至3.4V RSOC

2.低温,有一个严重的跳跃,对不起,你需要如何修改参数,以纠正,最好说详细,以方便我理解,然后修改下一个项目?

附件 是测试和 GG 文件的原始数据、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是否将 GPCRB 优化应用于此电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shirish

    GPCRB 优化已应用于此测量仪表,但无法达到3.4v@-10° ,

    显示  如下,Ra 滤波器 和最大差值 变化 80% / 15%至50%/ 30%  手动,但 仍然 不 工作,任何 建议?  提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shirish

    GPCRB 优化已应用于此测量仪表,但无法达到3.4v@-10° ,

    显示  如下,Ra 滤波器 和最大差值 变化 80% / 15%至50%/ 30%  手动,但 仍然 不 工作,任何 建议?  提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shirish

    GPCRB 优化已应用于此测量仪表,但无法达到3.4v@-10° ,

    显示  如下,Ra 滤波器 和最大差值 变化 80% / 15%至50%/ 30%  手动,但 仍然 不 工作,任何 建议?  提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    您能将 GPCRB 报告发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 shirish

    e2e.ti.com/.../GPCPackaged_2D00_report_2800_1_2900_.zip

    附件 是 关于 GPCPB 报告,请 帮助  检查,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    temp k 和 temp A 参数与 GPC 报告不同。 对 GPCRB 报告中的 gg.csv 文件进行编程。

    这就是错误的原因。 temp k 和 temp A 常量用于温度补偿