Other Parts Discussed in Thread: LM5116
我们使用 LM5116设计电源。 随附的原理图
|
30V 至60V DC 输入电压 |
|
Output1 - 24V±0.5V/13A |
|
Output2 - 5.3V±0.1V/10A |
|
输出3 3.3V±0.1V/3A |
输出端的 E FUSE 提供24V 短路保护
器件在不同输入电压范围内的行为错误。 直到32V、单元仍在工作、但32V 到36V、它将从输入端获取更多电流
施加了栅极波形。 我们将获得输出、但波形不符合要求、或者不稳定。
如果您能支持为其找到解决方案、那将非常好