This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143设计问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225888/lm5143-lm5143-design-issue

器件型号:LM5143

您好!

我们使用 LM5143、但该设计存在一些问题;

输入电压为48VDC、输出电压为30VDC:

1. 电位器设置好,高侧 MOSFET 有时会损坏;

2.我们加载负载, 高侧 MOSFET 有时会损坏;

3、这是 概率事件;

我们对此问题一无所知,请提供您对我们设计的意见,谢谢。

 您评估的原理图:

e2e.ti.com/.../0028.LM5143-DC_2D00_DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张  

    请尝试这些项目。  

    • 请测量电感器电流。 它不会饱和。  
    • 请使用 IR 摄像头检查元件温度、并尝试查找是否有任何热元件。  
    • 请检查死区时间。  

    - EL