This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:是否可以拉低软启动引脚以关断稳压器?

Guru**** 2506385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673, LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226077/lm2673-can-the-soft-start-pin-be-pulled-low-to-turn-off-the-regulator

器件型号:LM2673
主题中讨论的其他器件: LM2676

我正在考虑使用 LM2673来代替 LM2676、以便能够调节电流限制。  LM2676的开/关引脚被集电极开路电路拉低、以关闭稳压器。  如果我将软启动引脚拉至 Vsst 以下、它是否会关闭输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 SS 引脚接地的情况下、稳压器应停止开关。  不过、稳压器不会像 EN 引脚为高电平时那样关闭到低 IQ 模式、

    用于关断。

    谢谢