This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:TPS40170低侧栅极的微小感应电压

Guru**** 2505075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224993/tps40170-q1-a-tiny-induced-voltage-at-low--side-gate-in-tps40170

器件型号:TPS40170-Q1

HI Experter、

我们看到低侧栅极有一个微小的感应电压,而高侧栅极开启,如下面的波形所示。

它太接近 MOSFET Vth 的最小值。

是否有可能导致高/低侧短路?

您有什么建议可以降低感应电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    如果电压尖峰大于 MOSFET 栅极阈值、可能两个开关同时导通。  

    可通过以下方式解决此 dv/dt 引起的导通问题:

    • 通过增加 R230来减慢高侧 MOSFET 的导通。
    • 在低侧使用具有较低 CGD/MOSFET 比率的 Cgs。  
    • 在低侧 MOSFET 的栅极和源极引脚之间添加一个小电容器。  
    • 通过添加小型陶瓷电容器使开关环路尽可能小。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    以了解以下建议。 您能告诉我们小型 MLCC 的范围吗?  

    • 通过添加小型陶瓷电容器使开关环路尽可能小。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    ~ 0.1u - 1uF 就足够了。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    高侧输入上的 MLCC C4371电容为0.1uF、但由于 PCB 布局空间的限制、无法接近低侧 GND。

    我认为它用处不大、对吧?

    如果在输入/低侧 GND 之间添加20mil 迹线是一种改善的好方法?  

    或者您有其他布局修改建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    我觉得 C4371的位置还不错。 请尝试其他产品。  

    - EL