This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224627/ucc28780-startup-issues

器件型号:UCC28780

您好!

我将使用 UCC28780设计隔离式直流/直流转换器。 它有一些启动问题。 6个开关周期(ULVO 周期复位)后会重新启动转换器。 已观察到无过流、过热、欠压、CS 引脚开路/短路、HVG 过压、热关断 RDM 引脚开路/短路、RTZ 开路/短路- 触发无输出过压保护。  请告诉我可能是什么问题。 如果您能分析问题并提供解决方案、我将不胜感激

另请查看随附的计算表。

CH1:VDD、CH2:低侧 GaN VDS、CH3:辅助绕组上的电压

CH1:VDD、CH2:低侧 GaN VDS、CH3:电流检测电阻器上的电压、CH4: 次级绕组上的电压(示波器 探头已连接次级接地)

UVLO 周期

e2e.ti.com/.../4760.BOM.xlsx

e2e.ti.com/.../Calculations-Sheet.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju:  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    我认为启动问题是输入电压不足导致的。  换言之、控制器尚未检测到365uA 的 Ivsl (RUN)电平以继续切换。  

    在计算表中、为了从60Vdc 输入开始、计算出的 Rvs1需要~20.5K 且 NPA 匝数比为8。  
    在 BOM 工作表中、Rvs1列为39K、NPA 列为7.5、这要求 Vin 为~107Vdc 才能启动。  
    示波器 照片显示 Vbulk 约为~80Vdc。   我建议将 Vin 增大到>107V 将允许它按原样启动。  
    而减小 Rvs1的值会降低启动阈值、但也会相应地调整 Rvs2以保持输出 OVP。   

    BOM 数量与这方面的设计计算器数量有所不同、 因此我可能还没有搜索到其他偏差、因此我不确定从当前启动阈值继续切换后会发生什么情况。  我建议您查看与设计意图相关的 BOM 值、以确保不会出现不必要的过应力。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    非常感谢您的答复。

    我将根据您的建议更改 BOM、并尽早给您回复。

    此致、

    R·巴迪帕吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    初级匝数: 15  
    次级匝数: 2  
    辅助匝数: 3  

    NPA 为15/3,应从 Vin=72V (365uA*39k*15/3)开始,并在 Vin=130V 时进行测试。 观察了相同数量(6)的脉冲、但观察到 RUN 引脚在整个 UVLO 下降周期(UVLO 阈值至关断阈值)上的电压为高电平、并且 REF 引脚电压也为高电平。  我还将查看 BOM。  

    此致、

    R·巴迪帕吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju:  

    你是对的、我在读 NPA 比率时犯了一个错误。  对此深表歉意、我同意正常情况下应在您的输入条件下继续进行转换。  

    您的最新观察结果很有趣。  通常、只要 VDD > UVLO (OFF)阈值、REF 就会处于高电平、无论是否存在故障。 这是可以的。  
    但是、如果检测到停止开关的故障、RUN 信号应变为低电平。   
    您报告 RUN 在  VDD > UVLO (OFF)这整段时间内保持高电平、表明未检测到故障。
    这意味着 低侧 FET 的栅极驱动显然产生了其他干扰。   

    我可以假设此问题与 大约2个月前您先前发布的 E2E 帖子相关、这是正确的吗:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207983/ucc28780-converter-startup-problem 

    您是否可以提供此转换器原理图的 PDF 文件?  
    尽管继续提供 PWML、但向 GaN FET 提供偏置电源的方式可能存在某种问题、该偏置电源会在5个脉冲(不是6个脉冲)之后停止开关。  或者、  如果不查看原理图、可能还会出现其他一些无法检测到的问题。  

    请验证 PWML 在 VDD > UVLO (OFF)的整个过程中是否一直保持开关。    

    另外、在上面的第二张示波器照片中、电流脉冲(CH3、品红色)的形状异常"四分五裂"。 我希望它们是三角形、并限制在大约0.28V 的峰值电压。  在最小目标频率为300kHz (来自前一个 E2E 接线盒)和25uH 电感的情况下、我想知道您的变压器是否是平面设计。  如果是、可能存在 高绕组电容、这会使导通沿上具有高峰值的初级电流失真。  示波器上的带宽限制可能隐藏了这些前沿尖峰。   

    请使用"尖端和接地筒"探头技术并无 BW 限制来探测 CS 引脚(跨 CCS)的电流信号。  

    此致、
    乌尔里希