This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用 BQ79606作为与 BQ79616的桥接器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1, BQ79616, BQ79616-Q1, BQ75614-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225764/bq79616-q1-usage-of-bq79606-as-a-bridge-with-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616、BQ79656-Q1 、、 BQ75614-Q1、BQ79606-Q1

你好

我想知道是否可以使用 BQ79606桥接 BQ79616器件堆栈、如图所示:

在这种情况下、我还想确认、如果我使用 BQ75614或 BQ79656而不是 BQ79606、也可以实现此配置、因为我了解这些器件是引脚对引脚兼容的。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    BQ79606-Q1不兼容作为桥接器件与 BQ79616-Q1器件堆栈进行通信。 BQ75614-Q1也不能用作桥接器、因为它是一个非堆叠监控器。 但是、根据您提到的设置、BQ79656-Q1器件可以配置为桥接器件。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱莉娅,谢谢你的答复。

    遗憾的是我不是很理解、所以我发了一些跟进问题、希望不是问题:

    1)也许这首先是一个愚蠢的问题,但只是为了确认:一个 BQ79616是否可以被用作一个桥梁的堆叠的相同的组件 BQ79616?

    2) 2)根据您的回答、我知道 BQ79606不能用作连接任何其他监控器的桥梁。 我的理解是否正确?

    3)

    BQ79656-Q1设备可配置为桥接设备以满足您所述的设置。

    好的、是否可以实现相反的结果? 我的意思是:使用 BQ79616作为连接到 BQ79656堆栈的桥梁。

    这些问题背后的原因是、我正在尝试了解这些不同 IC 的兼容性、以便为我的设计选择其中一个。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    很乐意提供额外的说明!

    1.可以。BQ79616-Q1可用作包含多个 BQ79616-Q1器件的堆栈的桥接器/基座。

    2.是的,你的理解是正确的。 BQ79606-Q1器件不兼容、不可用作堆叠中多个 BQ79616-Q1器件的桥接器。

    3.是的、应可以使用 BQ79616-Q1器件作为 BQ79656-Q1器件堆栈的基础/桥接器。

    此致、

    朱莉娅·路易斯