This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:EVM 未初始化通信。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225904/bq33100-evm-is-not-initiating-the-communication

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我们正在使用  BQ33100  超级电容器管理器来完成的。 我们开始使用  BQ33100超级电容器管理器 IC 的评估模块。 但我们找不到 PC 接口板 EV2300、因为它已经过时。 我们尝试使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器和基于 FT200xd 的 USB 转 I2C 转换器与 BQ33100 EVM 进行通信。 但 EVM 不是在启动通信。 此外、评估软件未检测指定的 USB 至 I2C 转换器。

您能帮助我们解决这个问题吗? 是否有可用于 EV2300的替代产品? 也可以使用通用的 USB 到 I2C 转换器与 EVM 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athullia、

    EV2400 已替代 EV2300有一段时间。 如果 bq33100文档未提及 EV2400、则可以使用 EV2300备用 MKST-3P-ALT-EV2300

    可以使用任何 USB 转 I2C 转换器与 EVM 进行通信。 但是、bq 评估软件仅支持 EV2300 (可能为 EV2400)