This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1

Guru**** 2546570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225884/bq28z610-r1-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1

您好  

他们使用 BQ28Z610-R1进行客户设计、问题是仅电池无法充电、无法放电。

BQ28Z610-R1的放电 MOS 无法导通。 此时可以对其进行充电、寄存器显示的状态为:设置了运行状态 A 的[CHG]和[DSG];

器件的7引脚 DSG 输出= 0.78V、9引脚 CHG = 17.8V;这是什么原因?

附上了图和原理图。

如何解决该问题?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我建议您将客户电路板与 EVM 进行比较、