This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:反馈先于输出电感器。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225504/ucc28951-q1-feedback-before-the-output-inductor

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

在全桥 ZVT 转换器中、我可以在输出电感器之前获取输出反馈吗? 如果不是原因的话。

那么、当我们将 MOSFET A、B 的栅极信号切换为 C 和 D 时、是否会出现任何问题。因为只有串联电感器发生变化。 我认为它不会影响电路运行。 但有人认为、我需要交换次级栅极信号。 如果不客气地解释,我是对的。 控制器中是否存在任何后果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法在使用 UCC28951的输出电感器之前获取反馈。  控制方法不是这样设计的。

    输出电感器和输出电容器构成 LC 滤波器。  此滤波器用于过滤/平均方波、使其变为可用的直流输出电压。  该直流输出电压就是您尝试控制的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您还能解释一下在我们交换 AB 和 CD MOSFET 信号时出现的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LC 滤波器将仅过滤开关频率、而不会响应开关频率的反馈、那么在 LC 滤波器之前获取反馈有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的问题、我们会尽快答复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不起作用。  您是在尝试控制方波、而不是直流输出电压。

    不这样做还有另一个原因。  如果不直接调节输出电压、则可能会由于 IR 压降而出现调节问题。

    我不建议这样做。   

    此致、