This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:用作将集成到 LNB 的接收器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225876/tps65235-use-as-a-receiver-to-be-integrated-into-an-lnb

器件型号:TPS65235

您好!

我一直在研究设计一个由 DiSEqC 信令控制的 LNB、并找到了该 IC。 从阅读数据表可以看出、 IC 提供了频率为22kHz 的+13V/+18V 信号。 是否也可以使用该 IC 接收这些信号、然后将其转换为 GPIO 或某些逻辑信号、这些信号可以发送到微控制器用于开关频带等。

谢谢。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    感谢您的联系! 您是否需要 DiSEqC2?

    BRS

    卢西亚