This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:原理图审阅

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224782/tps65100-schematics-review

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件:TPS61500

大家好、

请帮助查看 TPS61500原理图、谢谢!

 

e2e.ti.com/.../PB_5F00_SCH_5F00_EVT_5F00_V01_5F00_20230509_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否也在 AVDD、VGH 和 VGL 上分享电流负载?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    5"=>仅使用3.3V 和背光
    10.1"=>需要5个电源和背光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    从我这边看、原理图看起来很好。 但我注意到 C614标记为 NC、我认为您应该放置该电容器以将 VGH (OUT3)设置为三倍压器模式。 您可以参阅数据表第18页"8.2.1.2.3正电荷泵"以了解更多详细信息。

    Br

    帕特里克