This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:TPS92391RHBR 原理图检查

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225588/tps92391-tps92391rhbr-schematic-diagram-check

器件型号:TPS92391

迪亚尔斯、

能否查看 TPS92391RHBR 设计的原理图? 谢谢。

特性如下:

输入电压=12v

73mA 单通道

VOUT = 21V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    输入电流 OCP 和升压逐周期电流限制使用相同的阈值(两者都放置了50m Ω 感应电阻器)。 但通常我们为输入电流 OCP 设置更大的裕度。

    Br

    帕特里克