This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:可以使用100 kΩ 以外的电阻器常数进行反馈吗? (LM63615和 LM63625)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225834/lm63615-q1-is-it-okay-to-use-a-resistor-constant-other-than-100-k-for-feedback-lm63615-and-lm63625

器件型号:LM63615-Q1

尊敬的支持团队:

根据数据表、"建议为  确定 Vout 的反馈电阻器常数(FBT)使用100k Ω。"

但是、我们需要使用100 kΩ 或更低的电阻器。

可以使用的电阻值范围是多少?

谢谢。

此致、

利光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshimitsu:

    可以、您可以使用100千欧或更低(大于10千欧)的电阻器。  通常 RFBT 介于10千欧和1兆欧之间。 较小的电阻值会降低噪声灵敏度、但也会降低轻负载效率。 RFBT 的 MΩ 值是100 kΩ、最大值为1M Ω。 MΩ 为 RFBT 选择了1M Ω、则必须在此电阻器上使用前馈电容器来提供足够的环路相位裕度(请参阅第9.2.2.2.1节)。 我在你的另一篇文章中回答了这个问题。 您还可以在数据表中找到该问题的答案。 谢谢。

    奥罗拉