This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:在 PWM=30Hz 时 TPS92515可以支持的最小占空比是多少、

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225507/tps92515-q1-what-is-the-min-duty-cycle-can-tps92515-can-support-with-the-pwm-30hz-tha

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

大家好、  

我注意到此链接、PWM = 30Hz,存在一个限制条件、但占空比存在问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134444/tps92515-q1-pwm-frequency-range/4223718?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92515#4223718

我的问题是、当 PWM = 30Hz 时、TPS92515可以支持的最小占空比是多少、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、  

    应用是什么? 我们建议 针对典型应用采用100Hz 至2kHz 的 PWM 调光。 最小 PWM 脉冲为200nS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Xiaoguang

    OMS 摄像头项目。  

    如果客户希望以30Hz 的频率使用此器件、则迷你 PWM 仍为200ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、  

    最小 PWM 脉冲为200nS。  但是、在这种窄脉冲下、电感器电流不会增加到足够高以实现稳定电流、因此 LED 可能无法亮起、因为输出电压未设置。   

    分流 PWM 控制可能会更好。  

    客户目标是什么?