This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:何时发生 IC 内部 FET 故障?

Guru**** 2519730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224244/tps61040-when-does-an-ic-internal-fet-failure-occur

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TPS61376

在评估 TPS61040实际器件期间、发现 IC 的行为存在缺陷(效率极低、最终无电压升压)。

使用测试仪检查引脚之间的连接、

1. SW 和 GND 之间的电阻约为240Ω。

2. 在二极管测试模式下,从 SW 到 GND 以及从 GN 到 SW 的电压为0.16V。

因此、我们认为 IC 的内部 FET 发生了短路故障。

何时发生 IC 内部 FET 故障?

如果您能告诉我们电路的因素以及工作的因素、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asain、

    观察到"缺陷行为"时、应用条件是什么? 例如输入电压、输出电压和输出电流。 以及 Vout 是否短接至 GND?

    根据您的介绍、我也怀疑功率 MOSFET 已损坏。

    SW 处的高电压(>30V)或高电流(~1A)可能会损坏  MOSFET。 如果 Vout 短接至 GND、则后者的可能性更大。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    观察时可以看到此电路。
    它专为控制输入电压而设计(因此 Vin 为3.6V)。
    施加到 Vout 引脚的最大电压设计为8.7V。
    Iout 不应超过100mA。
    TPS61040的这种使用是否存在任何问题?

    如果此电路本身没有问题、可能是由于您提到的工作误差而导致 Vout 和 GND 短路。
    下次处理 Vout 和 GND 短路时、我会非常小心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asain、

    这种应用程序对我来说似乎很新、我现在不太确定它是否可以正常工作、尽管基于初步检查它可以正常工作。

    至少在没有 Vout 短路问题的情况下、我认为此器件不会在此电路中损坏。

    目的是从8.7V 灌电压源生成3.6V 电压、以确认这一点吗?

    您可能已在 LT-Spice 中设置此电路、是否可以通过仿真方式工作?

    感谢您的信息。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的评论。
    电压控制旨在将电压从3.6V 升压到8.7V。
    仿真并未深入重现详细波形、但我们确认了预期运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asain、

    很抱歉、根据您之前的描述、我可能有一些错误的理解。

    如果目的是 将电压从3.6V 升压到8.7V、以下简单的电路是否适合您的应用?  

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    使用该电路的原因是防止输入电压降至3.6V 以下。
    连接到 Vin 的电源内部电阻较大、电流流过时、Vin 上的电压会下降。

    您提供的电路不支持该功能。
    如果您使用另一个可防止输入电压下降的电路、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asain、

    我明白了、现在明白了您的观点。 感谢您的讲解。

    如果我们将 Vin 源视为理想的电压源+串联内部电阻、那么电压源和内部电阻器的值是恒定的吗? 如果需要、我们可以尝试使用具有输入电流限制功能(TPS61376)的升压转换器来保持 Vin>=3.6V。

    此致

    雷