This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01-Q1:输出电压的上升时间是多少?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225743/tps62a01-q1-what-is-the-rise-time-of-the-output-voltage

器件型号:TPS62A01-Q1

数据表指出最大软启动上升时间为1ms、但最小值/典型值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您联系我们。

    基于数据表中指定的典型测试条件、标称软启动时间为0.638ms。 为了获得最低价值、我们可以通过私人消息讨论此主题吗? 我将在同一个平台上向您发送连接请求。

    此致、

    Excel