This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:当我从 TPS25947EVM 中移除 C15/C16时。

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224947/tps25947evm-when-i-remove-c15-c16-from-tps25947evm

器件型号:TPS25947EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25947

大家好、

我的客户在其风扇产品上使用了 TPS259474。 断电测试时的电流为负。 但从 TPS25947EVM 中移除了 C15/C16。

负电流将消失。 因此、客户想知道移除 C15或 C16是否会产生影响。 THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    反向电流为 dv/dt。 因此当 CIN 降低反向电流量时、会减小。 我们建议使用 C15/C16等小电容器进行去耦。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    但是、客户的 产品中不允许存在任何反向电流。 众所周知、TPS259474可以阻断 反向电流。 为什么该电流还会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS25947通过 直流 电流。 因此瞬态反向电流可以存在、但在一段时间内会下降。  

    此致

    G·库纳尔