This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:无法打开 GUI 工具

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223044/tps929120evm-cannot-open-the-gui-tool

器件型号:TPS929120EVM
主题中讨论的其他器件:TPS929120-Q1

您好、E2E 专家!

你好。

我正在尝试运行 TPS929120-Q1工具、但它没有运行。

我从链接 https://www.ti.com/tool/TPS929120EVM 下载了 GUI 、以使用 TPS929120-Q1评估模块。

只要我单击 GUI 的图标、就不会打开。 可能是什么问题?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的中国专家将于本周休假。 请预计响应会延迟。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否下载它并重试? 是否有任何显示错误的弹出窗口?  

    另请尝试在线版本。 如果两者都无法打开、请更改计算机并查看是否有任何更改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好肖

    你好。

    我们已经尝试了以上您的建议、但运气不好。

    还有其他权变措施吗?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用屏幕截图让我知道发生了什么情况? 谢谢。  

    此致、  

    晓光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiao!

    你好。

    很遗憾、我不能进行任何形式的屏幕截图、因为当我尝试打开应用程序时、没有任何反应。 它根本不会启动。

    请告诉我、我是否可以做一些其他事情来帮助您的工作。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更 改为其他计算机、然后重试。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiao!

    你好。

    是的、我已重新尝试完全卸载该应用程序并从头开始重新安装。 我使用的操作系统是 Windows 10的联想 ThinkPad。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您试过在线版本吗?结果如何? 如果屏幕截图不起作用、请发送。  

    2、根据项目2、还请下载 windows 运行时  

     

    3.您是否尝试更换到其他电脑进行尝试? 结果是什么?  

    如果以上内容仍然不起作用、请咨询 IT 部门以获得支持。