This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720:想知道压差电压

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225357/tps720-wants-to-know-the-dropout-voltage

器件型号:TPS720

团队成员

我们计划使用  TPS720132YZUT 器件为我们的系统生成1.32V。 找到以下系统要求。

输入电压= 1.5V

输出电压= 1.32V

Vbias = 3.7V

输出电流(最大值)= 300mA

 根据数据表、Vin >= Vout +0.5V、VDO-in = 110mV。  

是否可以按照定义的产品要求进行处理?

还是需要将输入电压更改为1.8V 才能继续使用此部件?

对于此器件、webench 仿真是否可用? 请确认以继续处理此器件。

此致、

Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    由于压降与负载电流呈线性关系、您可以计算 IOUT = 350mA 下的最大压降规格:200mV * 300mA / 350mA = 171mA。 此外、根据应用中的工作温度、最大压降规格从最高值降低、因为最大值处于最高温度(125°C)。  

    您是否预计1.5V 电源轨上会出现许多瞬变? 如果存在大量瞬变、9mV 并不是很大的裕度。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的反馈。