请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517A 您好、使用4个 UCC27517A 单通道高速低侧栅极驱动器和4个150V Infineon BSC110N15NS5 MOSFET 来驱动单极4线圈步进电机。 每绕组9安培、0-10kHz 开关速度。
MOSFET Ciss = 2080pF、导通= 13.3ns、Qgs = 12nC、10V 驱动、Rdson = 8.8m Ω。
我想限制栅极驱动电流以保护 UCC27517A;尽可能延长开关时间、同时稍微减少9mHz 振铃。
- 您可以推荐什么栅极电阻器? 通过研究许多应用手册、我认为5欧姆。
- UCC27517A 在10V 驱动器下所需的总 mA 和功率是多少? 我猜大概需要5mA 的平均电流、& 10uF & 0.1uF、这些值尽可能的接近 UCC27517A 。