This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:MOSFET 栅极电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225726/ucc27517a-mosfet-gate-resistor

器件型号:UCC27517A

您好、使用4个 UCC27517A 单通道高速低侧栅极驱动器和4个150V Infineon BSC110N15NS5 MOSFET 来驱动单极4线圈步进电机。  每绕组9安培、0-10kHz 开关速度。

MOSFET Ciss = 2080pF、导通= 13.3ns、Qgs = 12nC、10V 驱动、Rdson = 8.8m Ω。

我想限制栅极驱动电流以保护  UCC27517A;尽可能延长开关时间、同时稍微减少9mHz 振铃。

  1.  您可以推荐什么栅极电阻器?  通过研究许多应用手册、我认为5欧姆。
  2.   UCC27517A 在10V 驱动器下所需的总 mA 和功率是多少?  我猜大概需要5mA 的平均电流、& 10uF & 0.1uF、这些值尽可能的接近 UCC27517A 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    [报价 userid="339942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225726/ucc27517a-mosfet-gate-resistor ] 您可以推荐什么栅极电阻器?  通过研究许多应用手册,我认为5欧姆。[/引述]

    我还做了一些计算、我认为-6Ω 应该具有很高的价值。 通常、最好尝试几个不同的栅极电阻值、看看它们的性能如何。 另一种防止高频振铃的方法是使用串联铁氧体磁珠。  

    [报价 userid="339942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225726/ucc27517a-mosfet-gate-resistor "]  UCC27517A 在10V 驱动器下需要的总 mA 和功率是多少?  我猜大概需要5mA 的平均电流、& 10uF & 0.1uF、尽可能靠近 UCC27517A。 [/报价]

    栅极驱动环路中的总功耗将为:

    P = Fsw * Vdd * Qg

    如果您将 Vdd 分频、将获得电流。 您还可以将静态电流添加为失调电压:

    您的负载接近1.8nF (较大)、但 VDD 较低(10V 对12V)。 这些电流会在一定程度上抵消、因此最终电流应该在靠近红线的地方。 在10KHz 时、所需的电流应该低于2mA。 所有驱动器均乘以4、大约5 -6mA 似乎是合理的。 此外、10uF 和1uF 的旁路电容也不错。  

    祝您设计顺利!

    谢谢。

    A·M·