This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BMS 断开后电池组无法充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221888/bq24650-battery-pack-not-charging-after-bms-disconnect

器件型号:BQ24650

您好!

我正在使用与我的电池相连的3S 电池保护模块。

当我用负载耗尽电池时、BMS 会在9.3V (3.1V/节)的电压下切断电路。

但是、当耗尽的电池组连接到 BQ24650电路(MPPSET 至18V)时、电流消耗为25mA、状态 LED 亮起。 30分钟计时器超时后、充电器断开。

我认为没有足够的电压/电流来唤醒电池保护板。

我如何解决这个问题..

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多说明? 有两个 STATx LED、发生这种情况时二者的状态是什么? 未充电时、测得的 SRN 电压是多少?

    请记住、如果 BMS 在放电至3.1V/节时将电池电压切断到电路的其余部分、这与 BMS 保护模块相关、而不是与我们的充电器相关。 请阅读 BMS 保护模块的规格、了解唤醒 BMS 保护模块以允许充电需要施加多长时间和多高的电压。 如果这会导致电池断开、我们将按照第8.3.21节所示执行"电池检测"操作。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    是的、它与 BMS 模块相关。 BQ24650的所有电压均正常、充电状态 LED 也处于"ON"状态。

    BMS 需要大电流将其唤醒。 BMS 唤醒后、电池充电不会出现设计问题。

    谢谢你。