This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:布局审查

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225435/tps54424-layout-review

器件型号:TPS54424

大家好、

大家好。

我们在   布局电路板文件中使用 TPS54424RNV 开关部件。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC 和离散部件-放在底部

第2、4、9和11层是地线、

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我的同事稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    总体设计不错。 我有一个建议。  建议使用布线或多边形将 R228/226连接到 AGND 引脚、而不是使用过孔、然后放置单个过孔以连接到 PGND。  

    此外 、最好将 C232/230/229接地连接到 AGND、而不是 PGND 过孔。