This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:过热

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP55231, LP5813, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225046/lp55231-excessive-heat

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件: LP5813LP5861、LP5018

您好!

我使用两个 LP55231来控制6个 RGB LED。

当我以最高亮度开启所有 LED 时、两个 IC 的温度均超过80摄氏度。 我n´t 了测试、因为我不想烧毁 IC。

我的定制电路板  空间有限(30x30mm)。

是一个4层板、其 IC 的散热过孔连接到2个内部 GND 平面。

我还测试了 SparkFun 的 LP55231开发板(链接)、其  结果稍好(70摄氏度、最大亮度设置)。 这对于我的应用来说仍然相当高。

这是否是该 IC 的典型行为? 我可以采取什么措施来减少这种热量吗?  

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幸会。

    对于您的问题、您是否还可以测量 Vin 和 Vout、因为这2个值可能会影响热性能。

    此外、您提到电路板尺寸有限制、因此我强烈推荐您我们最新的器件 LP5813、 该器件具有集成的升压功能、只需4个输出引脚即可控制多达12个 LED。 这意味着与大约1.4 x 1.8mm 的 LP55231相比、尺寸非常小。 另外、这款器件还具有自动动画功能、最重要的一点是、这款新器件基于我们最新的制造工艺、与 LP55231相比、具有更好的热性能。

    如果您想了解有关 LP5813的更多信息、请通过邮件与我联系、我们将讨论更多内容。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们凭借 LP55231进行开发的进展相当顺利、我们不希望更改 IC。

    这是 IC 的典型行为吗? 如何 避免这种热风险?  

     这是此芯片的已知问题吗? 添加无源耗散可能会改善它?

    我看到了一些关于建议的替代方案的 pptx、但它使用了大线圈、不是吗? 我还将需要其中的2个、因为我有6个 RGB LED。 是否有输出更多的新版本?

    您是否有任何有关在使用全亮度时这款新型 IC 的热发热的图片/图形?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的问题:

    这是 IC 的典型行为吗? 如何 避免这种热风险?  

    - 考虑到板的尺寸非常小,所以如果你想使用最大输出,温升可能会很高。

    -为了避免这种热风险,你可以做的是:

      1.使用4层板  

      2.降低输出电流、因为建议的电荷泵负载电流为100mA;对于6个 LED、每个输出可以为15mA。

      3.降低输入电压。

      4.将热共享电阻与 LED 连接。

      5.如果 VDD 高于 LED 正向电压、将电荷泵设置为旁路模式可以降低温升。  

     这是此芯片的已知问题吗? 添加无源耗散可能会改善它?

    -这不是芯片的一个已知问题, 增加无源耗散可能会改善它。

    我看到了一些关于建议的替代方案的 pptx、但它使用了大线圈、不是吗? 我还将需要其中的2个、因为我有6个 RGB LED。 是否有输出更多的新版本?

    -是的,我们有器件 LP5018和 LP5861可以控制18个通道的输出,这意味着可以控制6 RGB 与1个器件。

    您是否有任何有关在使用全亮度时这款新型 IC 的热发热的图片/图形?

    - 我们尚未测试温升、因为在不同的升压电压设置下结果可能不同。如果您能提供有关应用的更多详细信息、我可以帮助您测试温升。

    此外、我还想了解更多详细信息来帮助您解决这种散热问题、您能提供:

    -输入电压 VDD

    -输出电压 VOUT

    - 15mA / 25mA 中的 LED 正向电压

    有助于持续解决该问题。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的板已经是4层板。

    我检查了电流、您的回答正确。 我使用9个 LED、因此如果我在所有输出中输入最大亮度、则我将超过最大电流。

    对于我的应用、我应该将每个 LED 的电流限制为10mA、这是每个通道最大输出电流的40%。

    如果 VDD 高于 LED 的 Vf、我是否可以在绕过电荷泵的同时使用更高的电流?

    我正在使用 RGB LED、其中红色的 Vf = 2.4V、蓝色和绿色的 Vf = 3.1V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    对于您的应用、您可以使用典型的3.3V 电源并绕过电荷泵、我认为这将有助于您最大限度地降低温升。

    您可以为电路板上每个通道的10mA 尝试该工作条件、以再次测试热性能。

    谢谢!

    伊韦斯