This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:EMI 辐射测试失败

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225322/bq25303j-emi-radiation-test-fail

器件型号:BQ25303J

大家好、

我的客户正在使用 BQ25303J、发现 EMI 辐射测试失败。

您有什么有助于提高 EMI 性能的建议吗? 比如布局改进或添加 RC 缓冲器等等?

2.客户还考虑添加一个10欧姆的电阻器与 BTST 电容器串联、这有帮助吗? 如果有帮助、在这种情况下10欧姆电阻器是合适的?

这是原理图和布局、如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

   

此致、

内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    以下操作可能会有所帮助:


    1)添加1nF PMID、SYS、VBUS、BAT
    建议使用 X7R 1nF (0402)、其谐振频率通常大于300m。 请咨询供应商以了解阻抗响应。
    优先级最高的是 PMID 上具有最小环路和 IC 的电容。
    2)较慢的 SW 节点开关压摆率
    BTST 上的电阻器空间、以便在需要时调整压摆率。
    电阻值越高(压摆率越低)会对转换器效率产生不利影响。 建议 BTST 电阻为5 Ω 或更低。

    3)使用缓冲器降低 EMI
    SW 上的缓冲器(电阻器和电容器)空间、用于控制 EMI 源
    组件必须放置在最靠近 SW 的位置才能有效使用
    4)使用屏蔽式输出电感器。
    5)负载连接也非常重要。 更宽、更短的外部导线可能会提高 EMI 性能。

    谢谢。