This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308EVM-876:测试问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224742/tps54308evm-876-testing-issues

器件型号:TPS54308EVM-876
主题中讨论的其他器件:TPS54308

 尊敬的:

客户将一些电阻器连接到 TPS54308评估板以进行负载测试。 测试过程中发现芯片无输出、电源及接地没有短路。

我可以询问如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您能帮助捕获 Vin、EN、SW、Vout 的波形吗?

    您能否分享客户所做的修改? 最好能上传 EVM 修改后的任何照片。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还有一个问题、如果没有电阻器负载、它可以正常工作吗?

    如果是、请确保电阻器负载生成的负载电流不超过 OCP 值。 同时确保输入电源具有足够的能力来满足电流要求

    如果没有、请分享您的测试原理图、并在启动过程中获取一些波形以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    谢谢你。 我会再次与客户沟通、获取更多详细信息、然后 向您提供反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    谢谢! 等待您的反馈。

    BRS

    资旭