This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:热阻

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31710, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225278/lmz31710-thermal-resistance

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: LMZ31707、LMZ31704

大家好、

LMZ31710的热阻与注释不符。
同一系列中的 LMZ31704和 LMZ31707由 Θja、Ψjt 和 Ψjb 定义。
LMZ31710的正确热阻是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    请参阅下面 LMZ31710的热阻图:

    https://www.ti.com/lit/an/snva848a/snva848a.pdf#page=6

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    不、我的问题是 Ψjt 的正确值。
    数据表中将 RΘjb Ω 注释为 Ψjt Ω、而 Ψjt Ω 注释为 Ψjb μ F。
    其他产品有 Ψjt μ V 的1.6°C/W。
    这不是一个拼写错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    LMZ31707和 LMZ31704数据表中提供了正确的值。  LMZ31710似乎有一个散热部分拼写错误。  Ψjt 应为1.6°C/W。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    请更正数据表。