This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:最大延迟时间

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223738/tps3895-maximum-delay-time

器件型号:TPS3895

您好、根据 TPS3895数据表、添加一个电容器将增加~μ s delay (s)= cap (uF) x4的延迟。 这意味着对于3uF 电容器、我们得到的延迟时间为12S。 这是数据表中图表提到的最高电容值。 我希望有60s 的延迟、因此使用15uF 的外部电容器-这可以吗? 是否可以使用最大电容?

非常感谢。

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    感谢您的查询、我必须咨询我们的设计团队、并尽快为您更新。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    根据设计、这应该没问题、因为设计文档没有明确说明任何限制。 但是、这未经测试、不在数据表应用范围内、因此我不推荐使用。

    杰西