This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:设计审查查询

Guru**** 2589640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225341/tps548a29-design-review-inquiry

器件型号:TPS548A29

您好!

我的客户为电源模块设计了 TPS548A29、如下所示。

e2e.ti.com/.../TPS548A29.pdf

1、请检查客户的电路是否有问题。

2.在使用装载机进行测试时,它通常只能在高达12.5A 的电流下运行。 这是否正常?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个原理图: 一个是9.76k Ω、另一个是4.53k Ω 的电流限制。   该原理图基于规格详细信息。

      我希望 U1将电流限制在~7A 左右、U2限制在~13A 左右。

    正常运行意味着什么?   您观察到的故障模式是什么。   您有 PCB 布局吗?   

    下面是一些观察结果。

     e2e.ti.com/.../TPS548A29_5F00_dd.pdf