This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:LiFePO4电池匹配困难

Guru**** 2551400 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222768/gpcchem-difficulty-with-lifepo4-cell-matching

主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我有一个细胞活性设置和过程、与锂离子电池的化学 ID 非常匹配(例如~1%最佳化学 ID 最大值)。 但在表征 LiFePO4电池时、我可以获得的最佳匹配是大约10%。

我使用的是 SLVA725A 中概述的过程。 LiIon 和 LiFePO4的过程几乎相同、不同之处在于 LiFePO4有一个5小时的弛豫阶段(而不是2小时)。

您能否提供有关如何提高 LiFePO4表征精度的指导?  特别是有什么想法、为什么我的设置在锂离子电池上始终获得较低的最大偏差百分比、而在磷酸铁锂电池上获得较高的最大偏差百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    您的电池模型是否已在最新的化学物质数据库中列出? 如果是、则您可以选择它。

    为了进行化学成分匹配、请确保您使用的是无保护器的裸电池。 在收集日志时、让单元格的休息时间超过指定的时间。 如果继续看不到匹配,则单元格类型可能不在数据库中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Shirish。  在弛豫时间方面、您是指充电后弛豫时间、放电后弛豫时间、还是两者都指?

    此外,有什么建议,它可能值得让细胞放松多长时间?  我可以在弛豫期间监控电芯电压、并且仅在 dv/dt 接近于空闲时停止弛豫(例如移至下一阶段)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我指的是两种放松时间。

    您建议的方法最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我延长了弛豫时间、并且看到最大 误差百分比:现在降至约7%。

    LiFePO4应可实现哪种类型的误差百分比、有什么想法它们为什么大于 LiIon 的误差百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    LiFePO4的电压曲线更平坦。 因此、匹配期间的误差百分比可能会更高。 GPCCHEM 报告指定错误是否在可接受范围内。 报告是最好的指标,而不是使用百分比数字。