Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 GPCCHEM
您好!
我正在使用 BQ40Z80进行两节电池的设计。 我已经将电芯数设置为2、并且还将 mAh、cWh 和电池包电压值写入 Data Memory。 请参阅以下内容:

但是、复位器件后、其仍显示为零容量、剩余容量警报将阻止充电路径开启。 每节电池的电压都为3.9V、因此到处都是空电池、模拟前端似乎能够正确读取它们。 其余的电池输入在 EVM 端子块上短接在一起。 请参阅以下内容:

关于这一点、我有几个问题。
1)第一个问题显然是,对于剩余容量和(尤其奇怪的)设计容量,EVM 为什么显示为0mA ?
2) 2)绝对 SoC 为0%、但相对 SoC 为100%。 这是什么意思? 相对于什么?
3)清空运行时间、清空平均时间和填满平均时间全部达到0xFFFF。 这是什么意思?
是否有比 EVM 指令更好的快速入门指南? 他们根本没有帮助,而且 TRM 非常密集。 我正在努力完成这项工作、但在此期间、我想做一些基本的实验、以验证设计。
谢谢!
杰米