This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:12V 输入/48V2A 输出应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221654/tps43060-12vin-48v2a-output-application

器件型号:TPS43060

您好!

 我的客户希望将 TPS43060用于12V 输入/48V2A 应用。 我们以前使用 webench 来运行它。

webench.ti.com/.../633

 但我们现在无法生成新的仿真、并且会出现警告信息:

"计算的占空比超出限制最低结温超出计算的占空比超出限制/"

 1.如果客户为升压应用选择更好的 MOSFET、是否可以将 TPS43060用于其应用?

 2.如果 TPS43060不适用的话可以帮忙建议12Vin/48V2A 的输出解决方案。

 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    报告的问题表明、达到了 TPS43060的占空比限制。 这是另一个 MOSFET 无法避免的。

    只需使用 Webench 让您根据输入的设计规格推荐其他解决方案。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

     在产品页面上,TPS43060的占空比为95,我们应用的占空比为75(输入:12V/输出:48V )。 为什么显示占空比限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在某些情况下、WebBench Designer 使用起来有点"棘手"。
    外部组件(二极管、FET 等)的很多参数都会考虑在内、这些组件的建模有时会受到限制。
    此外、错误消息可能无法反映失败的真实原因。
    在大多数情况下、这与我们自己的控制器无关。

    TPS43060绝对可以用于12V -> 48V 升压器。
    另请参见 TPS43060EVM-199、该器件可进行修改、从而提供高达60V 的输出电压:
    www.ti.com/.../TPS43060EVM-199

    一次性创建 WebBench 设计需要花费我一段时间。
    -进入 TPS43060 (升压)
    -输入电压最小值= 12V、输入电压最大值= 12V、输出电压= 48V、输出电流最大值= 1.3A
    如果您选择较高的电流或较低的 Vin 最小值、它可能无法正常工作。

    一旦您看到了设计、您可以单击"Change"并尝试修改参数。
    例如、要将电流增加到1.6A、我必须将环境温度降低到25°C。

    要更精确地计算组件、我建议使用可从此处下载的快速入门计算器:
    www.ti.com/.../slvc471

    此致
    哈利