This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:使用 VCP 驱动至理想二极管的信号使能信号

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225213/tps65381a-q1-using-vcp-for-driving-signal-enable-signal-to-ideal-diode

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

是否有任何原因我们无法使用 VCP 输出在 LM7480等理想二极管上驱动使能信号? 我只能查找有关驱动 FET 而不是信号线的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    从理论上讲、只要负载保持在低于电荷泵的最大额定负载(数据表中的 POS 8.2)、这是可能的。 我会通过在 EVM 上进行测试来进行确认、以确保 VCP 是适用于预期用例的足够干净的使能信号。

    此致、

    莱恩 J