This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T210W:关于自动复位时间

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225144/pth08t210w-about-auto-reset-time

器件型号:PTH08T210W

我使用 DAC 控制 VoAdj 和 MCU 控制抑制引脚。 控制系统 关断和 Vin 保持上电、我在300ms 内看到抑制控制信号自动从低电平恢复到高电平。我想知道300ms 内的 PTH08T210W 自动复位是否为正常反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁止引脚在未连接至低电压(接地)时将自动拉至高电平。 当 MCU 关断时、它是否将抑制引脚直接拉至接地? MCU 是否具有在300ms 后在禁止引脚上创建开路的功能?  

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    由于 电源突然关闭、MCU 将关断。 此时、禁止和 VoAdj 变为开路。

    我只想知道当禁止 从复位激活自动拉至"高电平"时、300ms 是否为标称值。

    如果您仍然无法获取、我可以向您展示示波器图片。 请提供电子邮件地址、thx。

    Br

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:  

    INH 电压一进入开路就会在内部被拉高、不会超过300ms。 同样、如果向器件施加足够的 VIN 信号时 INH 引脚变为开路、则软启动序列将立即启动。 如果您想共享示波器图片、请随意在此主题中附加它们、或通过私人消息与我共享它们。 我已经将您添加为 e2e 上的一个连接、一旦您接受、您就可以通过私人消息共享示波器截图。

    此致、

    布里顿