This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:在低温引导期间 RSOC 跳转到0%

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: GAUGEPARCAL, BQSTUDIO, BQ27Z561, GPCRB, BQ27Z561-R2, BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211780/bq27z561-r2-rsoc-jump-to-0-during-low-temperature-boot

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561GPCRB、GAUGEPARCAL、BQSTUDIO 、、 BQ27Z561-R1

团队好,

客户使用 BQ27Z561开发手机电池组。  他们测试了低温启动(-15°C)的性能。 发现 RSOC 从33%跃升至0%。 下图是 PACK+/-的电压波形(5s/div)。


以下是 gg 文件、几项关键配置如下:

e2e.ti.com/.../NT02_5F00_1000mA_5F00_20230328_FA00BF001C256A251C258425FA001023_.gg.csv

从波形可以看出、电压低于3300mV 的时间会持续大约2s、小于 Term V HOLD TIME=4s。 为什么 RSOC 变为0? Term Voltage+Term Voltage Delta=3.5V 是否应该是阈值? 您可以提供帮助吗?

此致、
HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSOC 变为零、因为电量监测计估算出在15deg.c 下没有剩余容量。 它与 Term V Hold Time 和 Term Voltage Delta 无关(不添加到 Terminate Voltage 中、而是控制电量监测计在接近放电结束时安排仿真和计算电池电阻的方式; 还有另一个参数,即类别状态中的 Delta Voltage,该参数是为*仿真*的 Terminate Voltage*而添加的,而不是为了测试实际测量的电池电压)。

    假设 ChemID 具有正确的温度调节表、最可能出现骤降的原因是仪表如何对自热进行建模。

    bq27z561尝试估算放电期间电芯升温的程度。 这将影响放电期间的估算电压、尤其是在低温条件下、由于电压曲线通常是平坦的、因此可能会释放大量容量。 如果设置了 Terminate Voltage 以使其最终位于平坦区域、则这对于电量监测计尤其困难、该平坦区域可能为3300mV、对于-15°C 和典型负载、该值可能为3300mV。

    该电量监测计可了解如何使用状态级参数 temp k 和 temp a 来估算自热。如果在不同的温度(例如25°C)下了解到这些参数、则它们可能不适用于-15°C、并通过仿真中的这种极端温度差异导致过多的热损失、 导致仿真电压显著下降、降幅大于放电期间的实际电芯电压。

    解决此问题的最佳方法是、在电池置于最终外壳内、温度室设置为如-15°C 且器件遮挡了气流的情况下、运行 GPCRb (GAUGEPARCAL)。 然后 GPCRb 计算 temp k 和 a、然后可以限制测量仪表使用 temp k 和 IT Cfg 中的最小值/最大值两种值。

    快速解决方法是将状态类中的 temp k 值增加4倍、并将 IT Cfg 类中的 temp k min/max 参数设置为该值+/- 10%。 请注意、temp k min 是地址0x4622、temp k max 是地址0x4620。 两者在 bqStudio 中不可见。 您在 bqStudio 中输入 temp k 的实际值乘以100。 因此、如果旧温度 k 为0.88 [0.1C/256mW]、则新温度 k = 3.52、温度 k min = 100 * 0.9 * 3.52 = 317、且温度 k max = 100 * 1.1 * 3.52 = 387。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    RSOC 变为零,因为电量计估计15deg.c.

    您能帮助 理解一下这个原理吗?  

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计会运行取决于预测(电流、温度)的放电仿真。 电芯电阻会随温度而变化、因此如果存在会导致显著压降的大电流、则电量监测计可能无法计算可用容量、除非您对其进行配置以正确预测温度变化。 这可以按照我之前的回复中所述完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    客户在使用 GPCRDB 后可以获得大规模生产文件。 如果您直接将此文件写入电量监测计并进行低温启动测试(初始 RSOC=45%)、RSOC 将降至0%。 如果在室温下循环3-4个周期、然后在低温下进行测试、则下降程度将降低、不会降至0%。 为什么会这样呢? 您可以评论一下吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在室温下循环时、电量监测计会调整热模型参数(它还会更新电芯电阻表)。 当您在室温下经过3-4个周期进行低温测试时、监测计可能会估算更准确的自发热(例如、如果 GPCRb 是使用强制冷空气在电池上进行的、则温度模型参数会较为保守; 这假设它们实际上从 GPCRb 获取 temp a/k 值并将其编程到电量监测计中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈特尔11 , 我遇到了同样的问题。 您能否告诉我通过写入这两个地址0x4622/0x4620来修改值的详细方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lx Luo:

    多米尼克这一整周都不在办公室。 请预计他的答复会有延误。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TRM 13.2.42数据闪存访问() 0x4000–0x5FFF 中描述的方法。 请注意、您还必须写入 13.2 0x00、0x01 ManufacturerAccess ()和0x3E、0x3F AltManufacturerAccess ()中所述的校验和和长度信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik、 我进行了比较测试:

    1、;项目电表型号:bq27z561-R2,固件编号:2_ 01 μ s

    2.用于对比测试的电表模型:bq27z561-R1、固件编号:0_ 04、;

    3、通过对比测试的电表配置参数相同,并写入相同的 ChemID # 7153。 测试数据可通过 FCC 正常更改、RSOC 不会跳转、并且可正常放电至设置的3.4V 截止电压;

    4. BQ27Z561-R2似乎有问题吗?

    请确认我们需要如何改进?

      e2e.ti.com/.../4571.log.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将 R1和 R2的.srec 版本同时附加到此线程? 有几个私有参数只对 TI 可见、如果这两个版本间的这些参数有差异、我想检查一下。 例如,如果 R1和 R2配置的温度调节表不同(如果从 R1和 R2切换,这不会自动传输),则性能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    e2e.ti.com/.../8154.SREC.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 lx、

    谢谢。 我明天会检查文件

    确保在化学物质编程后对 GPCRB 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 lx、

    两个文件中的 GPCRB 数据是不同的。 再次尝试对 GPCRB 数据进行编程。