This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:PFC 输出故障排除

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225456/ucc29950-trouble-shooting-pfc-output

器件型号:UCC29950

我正在尝试构建一个3.5KW PFC LLC 电源。 但我无法获得稳定的升压输出(400V 直流)。 PFC 驱动器始终提供全宽度 PWM 导通时间(100kHz)。 PFC 输出随交流输入电压而变化。 并且不会变得稳定。  

我还没有尝试过 LLC 部分。

什么地方出错了? 如何排除电路故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    感谢您对 UCC29950的查询。

    您能否向我们提供用于验证的 Excel 工具计算器和原理图? 只需确保启用了'MD_SEL/PS_ON'、即可单独打开 PFC 级。

    此致、

    哈里什