This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电池无法在充电电流()设置的充电电流下充电

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225321/bq24780s-the-battery-can-not-be-charged-at-the-charging-current-set-in-charge-current

器件型号:BQ24780S

您好、专家。

I 将充电电流()设定为2816 mA、将充电电压()设定为16880mV 以开始充电。

不过、当电池电压为13200mV 时、充电电流约为1600 mA。

此外、随着电池电压的增加、充电电流也会减小。

它类似于大约21W 的恒定功率控制。

你知道为什么会发生这种情况吗?

这是寄存器设置或电路元件选择中的错误吗?

e2e.ti.com/.../The-battery-can-not-be-charged-at-the-charging-current-set-in-Charge-Current-_28002900_.xlsx

谢谢、此致。

吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoyo、

    请参阅 第7.4.1节电池充电 应用部分

    当电池电压升高并开始达到与充电电压相同的电平时、充电电流开始降低。 奇怪的是、电流在该低电压电平下开始降低。 您能给我提供更多信息吗?

    输入电流/电压是多少?

    您能否测量两个电流感应电阻器上的电压?

    您能给我提供原理图吗?

     

    此致、

    Christian。