This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:原理图审阅

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213061/tps1653-schematics-review

器件型号:TPS1653

大家好、

我们在  原理图中使用 TPS16530RGER 电子保险丝器件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    整体看起来不错。 有一个注意事项是 UVLO 上升可达到1.25V。 在这种情况下、UVVIN 可高达49V、该电压高于48V 应用电压。 我们需要调整底部电阻器、以便将 UVVIN 降低至48V 以下。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal Goel:

    感谢您提供宝贵的反馈。 关于 UVLO 上升为1.25V 的情况、我们已将对应于 UVLO 引脚的电阻更新为47V。

    请找到下面更新的原理图并分享您对此的反馈。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    现在看起来很好。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    您能否确认在 TPS16530RGE 的 EVM 参考中的 NC 引脚上提供该 VIN 电源的用例、如图所示。 能否请您确认我们是否也需要提供这样的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918858/tps1663-nc-pins

    没有必要。

    此致

    G·库纳尔