This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170EVM-610-15V:可为该模块提供的最大输入功率是多少

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170EVM-610-15V, CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225375/bq24170evm-610-15v-what-is-the-maximum-input-power-can-be-supplied-to-the-module

器件型号:BQ24170EVM-610-15V
主题中讨论的其他器件:CSD17318Q2

大家好、

我想知道、我们是否可以  在至少或没有更改的情况下使用 BQ24170EVM-610-15V 模块在我们的原型器件中使用它、输入功率为15V、230W (约15A)、可为3S2P 电池充电(12.6V;每节电池4.2V)。  

请告诉我评估模块是否能够承受15A 的输入电流。 如果是、请告诉我需要在评估模块上进行哪些可能的更改。 如果没有、请为上述应用推荐合适的评估模块、以快速采购并构建我们的原型器件。

电池充电电压:12.69V

电池充电电流:1.9A

如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    否。  根据下表、该 EVM 仅适用于8A 输入电流。

    问题在于输入 FET:

    CSD17318Q2是这些 FET 的较新版本、可处理高达22A 的电流。  理论上(意味着我尚未进行测试)、如果您将 Q2和 Q3更改为这些 FET、然后更改 ICHARGE=1.9A 时的 ISET 引脚电阻分压器(R30和 R32)、则 EVM 应该适合您。

    此致、

    杰夫