This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:我们可以使用反激转换、这种反激转换的磁化电感低于最小磁化电感吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225268/lm25180-q1-can-we-use-a-flyback-transformed-with-a-magnetizing-inductance-that-is-lower-then-the-minimum-magnetizing-inductance

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

您好!

我们使用 LM25180-Q1来生成+/- 15个输出电源。 使用 LM25180 PSR 反激式设计工具时、可提供的最小磁化电感为23.0uH。 我们使用的反激式变压器具有9uH 的初级电感规格。 初始测试表明此功能正常工作。 不过、当在磁化电感 Lmag 单元中输入9uH 时、该值将变为红色、弹出窗口帮助显示"如果所选电感导致最大输入电压下的峰值电流...、则该电池标记为红色"

这是我们应该避免的情况吗? 如果是、稍微解释一下为什么会出现此问题会有所帮助。

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    基本上、在频率折返模式(FFM)下、最小磁化电感会受到关断时间约束。 理念是磁化电流不得在小于500ns 内减小到0。 这是由于芯片的关断时间为450ns、因此需要留出一定的余量。 如果违反此规定、则可能会由于振铃而损坏次级零电流检测、并可能影响内部 MOSFET 何时开启。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的讲解。 LM25180-Q1设计需要特定的反激式变压器规格才能实现最佳工作、这是合理的。 感谢您的及时支持。