This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143中 DEMB 引脚的较大上拉电阻器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224044/lm5143-q1-larger-pull-high-resistor-for-demb-pin-in-lm5143

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

HI Experter、

我们要将 LM5143 DEMB 引脚的拉高电阻器从4.7k Ω 更改为47k Ω。

您对此变化有任何担忧吗? 非常感谢。

REG_VDDA_1连接到 LM5143 VDDA 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    基本上、DEMB 引脚电压对于 FPWM 模式应高于2V、而对于 DE 模式应低于0.8V。  

    假设未填充 PR1837并且 PQ1807的最大泄漏电流为60uA、则47k Ω 电阻器上的压降为2.82V (47k * 60u =2.82)。

    这意味着如果要使用47k Ω、则 REG_VDDA 电压应始终在最小输入电压下大于4.82V。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果 REG_VDDA 连接到 LM5143引脚35 VDDA、

    VDDA 的最小值为4.75V、这意味着它可能低于4.82V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    假设 PQ1807的最大泄漏电流为60uA、我认为 DEMB 引脚电压可能低于 DEMB 上升阈值2.0V。 (4.75 - 47k*60u = 1.93)

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常清楚。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    对不起,我只是好奇

    如何假设 PQ1807的最大泄漏电流为60uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    我之前找不到数据表、因此在笔记本电脑中引用了一个随机的 MOSFET 数据表。  

    我今天再次尝试查找数据表、如果使用该 MOSFET bss138lt1-d、则泄漏电流似乎小于之前的假设。

    假设最大泄漏电流为1uA、4.75 - 47k*1u = 4.7、那么就很安全了。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    Roger、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL