This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:UCC28700-Q1:参考设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28700-Q1, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222519/ucc28700-q1-ucc28700-q1-reference-design

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700、、 UCC28722

您好!

我从您的网站下载了参考设计、当我根据我的规格进行一些修改时、仿真在5ms 后停止工作。  (https://www.ti.com/lit/tsc / slum619)

可以帮帮我吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在评估您的问题、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将仔细检查您的设计、以查看变压器匝数比、输出电容和其他电气元件是否设置正确。

    以下链接将为您提供应用手册、说明如何使用和设置此器件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua653

    上述应用手册附带一个 Excel 工具、您也可以使用它来仔细检查设计。  您可以在下面找到指向该 Excel 工具的链接。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc408

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会检查一下、这是我的设计

     e2e.ti.com/.../1488.Controller-design-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../0028.Flyback_2D00_400V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我根据应用手册(https://www.ti.com/lit/pdf/slua653)设计了控制器,但它在5ms 后再次停止仿真

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。   

    任何操作。  仿真可能会由于过压保护(OVP)、过流保护(OCP)或输入欠压故障而关闭。

    通过以下链接可查看应用手册、该应用手册介绍了主要的故障检测工作原理。  该技术最常见的问题以及如何解决这些问题。  UCC28700使用这种故障感应技术、我相信本应用手册将帮助您排除和解决您的关断问题。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我有一个问题、当输入电压在直流400V 至800V 之间变化时、UCC28700-Q1是否可以将输出电压调节到12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28700-Q1应能够在输入电压变化高达3至1的情况下调节输出电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种反激式控制器可以调节输入电压变化高达400的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我知道的在这个时候。

    通常为3比1、最多可以在仔细考虑的情况下完成5比1。  之后您会遇到占空比限制。

    使用 DCM 反激式控制器、您可以在进入前沿消隐极限之前出现9到1的变化。

    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28722反激式控制器设计输入范围为9到1的反激式。  控制器与 UC28700-Q1非常相似、同样的技术也适用于 UCC28700-Q1。

    https://www.ti.com/lit/an/slua781/slua781.pdf?ts = 1683723544302&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28722%253FkeyMatch%253DUCC28722%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说3比1是什么意思?

    能够调节3种不同的输入电压、或者什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入从3变为1、这意味着输入电压可能从3变为1。

    例如、如果您的输入为300V。  您可以对其进行设计、使输入范围可以从300到100V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、控制器可以调节输入变化、范围为(1):800至533V 或

    (2):800至255 V

    533来自(800-800/3)=533  

    255来自800/3=255  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应允许1到1/3的时间。

    此致、