This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224210/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

您好、   

在我们的三通道28V 电源中与 LM5069协同工作。   

当28V 输出开启时、负载在300微秒内消耗45安培。   

输出限制设置为6A 时的标称输出电流为5安(Rsens = 0.009 Ω)。  

我想做的是将断路器响应时间增加到1ms。   

我想在 SENSE 引脚上添加一个 RC 电路(与 SENSE 引脚串联的电阻器和从 SENSE 到 Vin 的电容器)。   

请告诉我您对此有何看法。   

此致、  

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stuart:

    感谢您的联系 !

    我知道您想在 Rsense 上添加 RC、以允许45A 电流在300usec 下运行、但这也会导致因发生短路事件而延迟关闭 MOSFET、这会给 MOSFET 带来风险。

    负载的浪涌电流是45A 吗? 我们可以通过控制 LM5069栅极的压摆率来管理/限制浪涌电流。 请参阅  3.2.2.7选择 VOUT 压摆率 在 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、   

    我的负载是一个数字控制的 LED 灯具。  浪涌事件在上电大约10ms 后发生。  VOUT 压摆率控制不是理想的解决方案、因为负载需要欠压监控、直到超过20V 阈值时才会开启。 。  浪涌看起来更像是高电流事件、而不是浪涌。  +28V 稳定大约10ms、之后 LED 负载唤醒并显示高电流脉冲。

    我们在负载侧进行了一些更改、现在电流脉冲在300us 内为15A。  标称电流为5A、因此短电流检测在10A 左右即可达到。   

    我的目标是延迟短路响应、使电路烧杯的作用更类似于慢吹、而不是快吹。   

    此致、  

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stuart:

    我懂了。 如前所述、FET 有延迟短路响应的风险。 您可以使用更强的 SOA FET 进行设计、如 psmn4r8-100bse。  

    另一种选择是设计10A 解决方案、使断路器阈值为10A*1.9=19A

    此致、

    勒凯什