This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:确认丝印的相应型号

Guru**** 2529570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225166/lm1117-confirm-the-corresponding-model-of-silkscreen-printing

器件型号:LM1117

您好,

我想确认以下图片中的哪个丝印印刷是商业级的? 哪种屏幕是工业级?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    两种器件均为商业级。 通常、我们不会将器件归类为工业级。 我们的商业器件通常满足工业级器件的要求温度范围。

    虽然您共用的两个器件在技术上都是商业级的、但是 N05B 的额定工作温度范围更宽、即-40°C 到125°C。 N05A 额定运行电流介于0°C 与125°C 之间。  

    我希望这对您有所帮助。  如果我能澄清什么、请告诉我。  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我相信您说过06A 和06B。 感谢您的回答、我知道 B 的温度范围更大。

    主要取决于温度是否符合工作环境的要求。

    再次感谢!