This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:寿命测试数据

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223259/tps7h4010-sep-life-test-data

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS73801

我正在为一个使用两个防辐射 IC 的产品设计一些 WCA:

TPS7H4010-SEP

TPS73801MDCQPSEP

Question:

1) 1)您是否有这些产品的老化数据? 我需要估算基准电压和电流的老化漂移。 我正在寻找1000小时寿命测试的路线上的一些东西。

2) 2)常规数据表限值是否考虑了任何老化情况?

3)我发现辐射报告在您的网站,这些看起来不错. 看起来常规数据表限值似乎包括辐射影响、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Coleen:

    可能很难解析老化导致的所有数据。
    如果您需要特定参数、我们可以尝试查看我们提供的内容。

    谢谢。
    丹尼尔

    编辑:谈论的器件不是 QMLV、因此测试是不同的、不适用于它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否对相同样本或不同样本进行了寿命测试和辐射测试?
    如果您可以为我提供以下部件/参数的生命和辐射方面的原始电子表格数据、这些数据将会非常有用:
    TPS7H4010
    V_FB (反馈电压)
    I_LKG_FB (反馈引脚漏电流)
    F_OSC (内部振荡器频率)
    *如果您有任何关于 I_LKG_FB 温度的图解/信息。
    TPS73801
    V_FB (反馈电压)
    I_FB (反馈引脚偏置电流)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Coeleen、

    让我们离线观看

    谢谢。
    丹尼尔